This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137:多缓冲器配置中的 TMS570LS3137 MIBSPI 从器件

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749305/tms570ls3137-tms570ls3137-tms570ls3137-mibspi-slave-in-multi-buffer-configuration

器件型号:TMS570LS3137

您好!

此问题是以下主题中讨论的延续:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/747086

我们在 SALve 模式下配置了 TMS570LS3137并启用了 MibSPI。 我的代码中有以下情形

1.使用"mibspiSetData"设置 MibSPI Tx 数据。
2.使能 TGENA 位的发送。
3.使用"mibspiSetData"设置 MibSPI Tx 数据。 (此时不确定是否发送了之前的数据集)
4、使能 TGENA 位的发送。

在执行上述步骤后,我们不会观察到 TGINTFLG 寄存器的"INTFLGRDY"字段没有被置位。 这是在本例中的预期结果。

您是否有任何处理此问题的建议?

谢谢、
Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、
    我已将此主题转发给我们的 MIBSPI 体验之一!

    由于美国假期,答复可能会推迟到11月26日这一周。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、

    在您的情况下、MibSPI1被用作一个从器件。 MibSPI 接收来自外部主器件的用于传输数据的时钟。 如果使用 SPIENA 引脚、MibSPI 可将 SPIENA 驱动为低电平、从而使主 SPI 能够驱动时钟脉冲流。 在从器件侧、CS 信号用作触发器。