This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:自定义以太网电路不工作

Guru**** 2608135 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749887/rtos-tm4c129encpdt-custom-ethernet-circuit-not-working

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我已经测试了 TI-RTOS 示例中包含的 udpecho 示例代码、它在 EK-TM4C129EXl 板上运行正常。 问题是在定制板上无法正常工作。 MAC 地址已成功更新。 我的电路如图所示。 可能的错误是什么?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    J34是可疑产品 、请查看数据表、其中列出 了两 个经过验证的变压器。 搜索论坛您将找到工作/非工作差分对信号的示波器捕获。 您还可以执行简单回送测试、请查看 EMAC0数据表以进行寄存器编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    与建议的 BP101类似、请参阅 TM4C129系统设计指南、了解变压器和以太网接口的 ESD 保护。 请转至第4.1节。 www.ti.com/.../spma056.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您 BP101、

    感谢您的答复、我将对此进行处理。 如果可能、提供一些"工作/非工作差分对信号的范围捕获"链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Charles、
    为什么不支持内置的 Mag 和变压器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Asif:
    变压器是标准的一部分。 请查看以下两个可能有用的链接。

    networkengineering.stackexchange.com/.../what-is-the-purpose-of-an-ethernet-magnetic-transformer-and-how-are-they-used
    electronics.stackexchange.com/.../why-are-ethernet-rj45-sockets-magnetically-coupled
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Asif Ali57"]如果可能,请提供一些链接,以了解"工作/非工作差分对信号的范围捕获"[/引用]

    论坛中的一些海报使嵌入式 XFMR 类型适用于 TM4C1294 并 列出了器件型号。 您必须进行自己的搜索;尝试以太网、PHY 或其他关键字 MAG、磁性/秒等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您、我 知道 MAG 变压器在以太网电路中的作用。

    我正在尝试开发定制板,并且使用了与 launchpad EK-TM4C129EXL 相同的电路,只是用 '5-6605425-1'替换了 MAG 变压器、tvs 二极管阵列、RJ45连接器 ,其中包含内置 的 MAG 变压器和电路。 变压器 HX1198MFNL (用于  launchpad) 5-6605425-1 (定制板)的规格兼容。固件使用 launchpad 进行测试、但在 定制板中无法正常工作。 这就是我面临的问题。   

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看以下主题、其中 TI 参考设计使用带有内置变压器的 RJ45连接器。 您可以将自己的与参考设计的原理图进行比较。

    e2e.ti.com/.../2587587
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我现在要关闭这个线程。 如果您有疑问、可以重新打开此主题或打开新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Charles、

    您共享的链接对我来说非常好。