This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:TM4C129EXL 或 MSP432E | USB 大容量存储客户端

Guru**** 2607325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748568/rtos-tm4c129exl-or-msp432e-usb-mass-storage-client

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的支持团队:

我想对 Launchpad (Tiva 或 msp432)进行仿真、使其作为 USB 大容量存储器件可见。 (笔记本电脑识别出这种情况、就像外部 FAT32格式的闪存设备一样)。 我在 Resource Explorer 上找到了一些示例、但据我了解、LaunchPad 充当主机而不是从机。  

您有什么示例可以帮助我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    虽然不是 TI-RTOS 示例、但 TM4C129X MCU 有一个 USB_DEV_msc 示例。 您可以在[Install Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c129x\USB_dev_msc 下找到它

    您应该能够将其连接到 LaunchPad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph Jacobi:

    您是否有任何 TI RTOS 示例工程可用作在 RTOS 环境中实现 USB MSC 设备的起点? 我甚至找不到 MSC 设备的任何 RTOS 管理项目。

    提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我认为 TI-RTOS 团队没有提供这样的项目、但我会将其循环起来进行评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我们没有适用于 TI-RTOS 的 MSC 器件示例。 您可能应该使用基于 driverlib 的驱动程序作为示例。 我们实际上并没有为 USB 添加太多的 RTOS 集成。

    Todd