请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 是否有办法检查在 Code Composer 中执行指令期间被设定的 N2HET 标志?
例如、我有一个分支条件、这个分支条件取决于被置位的零标志、据我所知、这个标志应该通过我已经设置的前一个'Add'指令进行设置、然而、这个条件不被满足。
我已经读过 SPNU503C,如果中间结果寄存器( IR1)为零(即,由于 IR1的求和涉及零和空数据字段),它看起来应该置位标志。 如果我在使用 CCS 进行调试期间看不到这些标志、那么调试指令/标志是否有其他方法?
希望这有道理。
最棒的
不需要