请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-RM57L 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我能够使用几个 GIO 功能打开电路板上的 LED。 但是、我仍在尝试通过按下用户按钮来打开/关闭 LED。 我认为这可以使用中断来完成、但我不知道如何在 HALCoGen 中启用中断、也不知道如何将其包含在 CCS 中的代码中。 请提供任何帮助。 谢谢!