This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:我的客户反馈、他们的系统在 TM4C1294上电时死机。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751431/tm4c1294kcpdt-my-customer-feedback-that-their-system-is-dead-when-tm4c1294-power-on

器件型号:TM4C1294KCPDT

降级:  

我的客户反馈说、TM4C1294上电时、他们的系统死机。

您能不能提供一些建议、我会与客户联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lian,

    我甚至不知道从哪里开始、您需要更详细地解释这个系统、以便我们提出想法。

    TM4C 在系统中有什么作用? 它是主机 MCU 吗? 系统依赖它的程度是多少? 是定制板还是使用 TI EVM 进行评估? 这是一种新设计吗? 他们是否看到过大的电流消耗或 TM4C 升温?

    这只是我脑海中的一些问题。 细节越详细越好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lian,

    我没有听到有关后续问题的反馈、因此我假设这个问题已解决。 如果不是、请回复并提供更多详细信息、以便我们尝试调试该问题。