This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:DMA 总线错误不会引起 ESM 错误

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751457/ccs-tms570lc4357-dma-bus-error-does-not-raise-esm-error

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试通过在 DMA 数据总线上触发错误来测试 ESM 错误信号(例如、写入只读的闪存)。 但是、当出现故障通道的 DMA BERR 状态标志被发出时、我看不到 ESMSR1寄存器中出现的 ESM 组1通道20 (DMA 总线错误)。

当我尝试写入 DMA MPU 中设置为只读的存储器区域、或者尝试从只写存储器读取时、我会得到相同的行为: DMAMPST1寄存器将更新、标记发生错误的区域、但我看不到 ESMSR1中提出的 ESM 组1通道2信号。

我缺少什么吗? 是否有配置将 DMA 总线 s_err 信号路由到 ESM?

提前感谢您的帮助。

Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathieu、

    我将测试此观察结果并返回给您。 您能否发布测试的 DMA 通道配置详细信息?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、下面是我使用的 DMA 通道31的配置:

    • 1帧、包含4个1字节元素(共4字节)
    • 源地址=内部 RAM 缓冲器
    • 目的地址=闪存缓冲器
    • 元件偏移= 0
    • 帧偏移= 0

    通道为低优先级、由软件触发位(SWCHENAS)启动。

    感谢您的帮助、

    Mathieu