请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 主题中讨论的其他器件:TM4C123、 EK-TM4C123GXL、 DK-TM4C123G
您好!
我们想知道如何将应用程序与引导加载程序一起闪存。
我们首先尝试刷写 boot_serial 应用程序、然后尝试使用 UART 命令。 我们似乎得到了响应。
当我们刷写 boot_demo1应用程序时、在提供 UART 命令时、我们似乎没有得到任何响应。
引导加载程序如何与应用程序一起进行编程。
谢谢、
Deepanraj.a