This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749577/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我尝试为 TMS570LC4357以太网驱动程序和 Marvell 88Q1010 PHY 开发驱动程序代码和测试应用程序。 我已经测试了 HDK 板中的代码工作正常。

完成 Marvell 88Q1010的所有调整需求。  

以下是 Marvell 88Q1010的引脚映射。

MII_TX_CLK:U7

MII_TXEN:E4

MII_TXD[0]:U8.

MII_TXD[1]:R1

MII_TXD[2]:T2

MII_TXD[3]:G4

MII_RXCLK:T4

MII_RX_DV:U6.

MII_RXD[0]:U4.

MII_RXD[1]:T3

MII_RXD[2]:U3

MII_RXD[0]:V3

与上述引脚相关的 halcogen 配置完成、生成了代码。

PHY 在其 MII_TX_CLK 引脚上输出25MHz。

似乎 TMSxx 未检测到 TX_CLK 信号、TX 未发生。

RX 工作正常。

出现此问题的原因有哪些?

注意:由于电路板设计复杂、无法探测 TMSxx 的 MII_TX_CLK 引脚以检查 clk 是否正确布线。

请提供有价值的建议。

此致

Anandhu Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题将提交给我们的 EMAC 专家。
    由于美国假期,答复可能会推迟到11月26日这一周。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TX_CLK 信号被输入到 MCU、因此如果信号没有进入 MCU、TX 功能将不起作用!

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有任何方法可以在内部检查寄存器、以检查引脚的状态。

    此致
    Ananahu Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    U7焊球专用于 TX_CLK。 如果电路板上布置了焊球 D19、则可以将 TX_CLK 信号更改为来自 D19 (清除 PINMMR91[24]并设置 PINMMR91[25])。 更改输入多路复用并在电路板上进行一些修改(如果可能)有助于确认问题是否由未连接的焊球引起。



    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Miroslav、

    对 TX_CLK 进行探测、我们能够在 U7引脚上看到25MHz 信号。