工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 enet_weather 示例代码。 我不想使用该天气应用。 我想将此示例用作客户端、以作为服务器连接到我的 PC、并将一些数据发送到具有 "IP 地址"和"端口号"的 PC。 如何开始开发? 我已经看到了 tcp_echo 应用程序、但它与 RTOS 相关。 我将 EVK 板(192.168.0.102)连接 到路由器端口并尝试 ping。 它没有响应。
使用32字节数据 ping 192.168.0.102:
从192.168.0.105回复:无法访问目标主机。
从192.168.0.105回复:无法访问目标主机。
从192.168.0.105回复:无法访问目标主机。
我尝试了与套接字相关的编程、在 "lwipopts.h"文件中将 lwip_socket 设置为"1"。
此致、
Saiteja。