This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:XDS110调试探针和 UNIFLASH

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751047/tms570ls1227-xds110-debug-probe-and-uniflash

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我需要使用 XDS110连接到 JTAG 板载的 CPU。 但我没有成功、因为某些 JTAG 引脚的初始设置错误。

是否可以通过某种方式复位指定 JTAG 引脚的初始设置? 我可以使用 J-Link 执行此操作、但 J-Link 无法读取/写入 CPU 的某些区域。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否澄清一下"因为某些 JTAG 引脚的初始设置有误"这一说法是什么意思?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 引脚在开始时的非零状态、结果 -无连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    参考原始问题: e2e.ti.com/.../724417
    我知道您正在使用 Launchpad 和独立 XDS110、安装新驱动程序后连接正常。

    您是否尝试连接到同一 Launchpad 或定制板? 我仍然不明白哪个引脚处于非零状态、需要复位。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我将 CPU 设置为 Launchpad 时、通过内置编程器或 XDS110读取 CPU 没有任何问题。
    问题是板载读取 CPU。

    您能否简单地说、在 XDS110中是否有任何方法可以将初始 JTAG 引脚状态设置为0? 如果是、请告诉我如何使用 UNIFLASH 执行此操作。