This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432 MCU 的引导加载程序

Guru**** 2605025 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751229/tms570ls0432-bootloader-for-tms570ls0432-mcu

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

你好。

我们正在使用 BQ76PL455A 和 TMS570LS0432 MCU 开发48V 电池管理系统。 我们为 MCU 构建了定制板(根据 launchpad 和 HDK 原理图)、并一直使用 XDS110进行调试和转储代码。 我们现在正在研究转储代码而不是使用外部调试器的其他方法。 您能帮助我了解如何继续这方面的一些想法吗? 我们正在使用的 MCU 是否可以使用引导加载程序行中的某些内容?

提前感谢。

-

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik 您好!

    对于引导加载程序示例的第一段代码、您必须使用 JTAG 将其编程到闪存中。 对引导加载程序(CAN、SCI、或 SPI 等)进行编程后、可以在不使用 JTAG 的情况下下载固件。