This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:TMS570LS0432隔离

Guru**** 2871570 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751218/tmdsemu110-u-tms570ls0432-isolation

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0432

你好。

我将 TMDSEMU110-U 调试器用于我的 Hercules TMS570LS0432 MCU。 我有以下问题:-

1) 1)此器件是否有内置隔离?

2) 2)如果不是、是否提供了具有隔离功能的此器件版本?

提前感谢。

-

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik 您好!

    TMDSEMU110-U 调试器上没有隔离。

    您可以创建隔离适配器、或将隔离放置在应用板上。 您可以使用 ISO7240和 ISO7231等2个隔离芯片来隔离 TDO/TDI/TCK 信号。