This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:找不到 DIEIDL_REG2

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749276/tms570ls3137-dieidl_reg2-not-found

器件型号:TMS570LS3137

您好!

TRM 描述 了芯片识别寄存器、低字为0xf8偏移、但是通过调试、我在 该地址只能找到 DIEIDH_REG2。  DIEIDL_REG2在哪里?

感谢您的观看。#

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、
    根据 TRM、在0xf8处是包含 DIEIDL2 [64-95]的 DIEIDL_REG2。
    DIEIDH2 [127-96]位于 addr 0xFC 处的 DIEIDH_REG3中。 没有 DIEIDH_REG2寄存器。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢您的回复。

    [引用 user="Miroslav"]

    没有 DIEIDH_REG2寄存器。

    这意味着 CCS 解码错误、因为我现在正在观看 DIEIDH_REG2。 请查看下面的屏幕截图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、
    我将检查此差异。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、
    这是一个排印错误、下一次 CCS 更新应更正此错误!

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢您提供的有用信息。

    此致、

    Marco