This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:DMM_DATA[0]的灌电流能力

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751371/tms570ls3137-ep-current-sink-capability-of-dmm_data-0

器件型号:TMS570LS3137-EP

您好!

您能告诉我 TMS5703137CGWTMEP 中引脚 L19:DMM_DATA[0]的灌电流能力吗?

它能否灌入330uA、当引脚配置为输出并 灌入330uA 时、引脚电压的近似值是多少。

上拉/下拉被禁用。 对于这个引脚、开漏选项也被禁用。

谢谢、

Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shihab、您好!
    根据数据表、表5-4显示、L19引脚的驱动/灌电流能力为2mA。

    此致、
    米罗