This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:LCD 控制器问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751011/tm4c129xnczad-lcd-controller-questions

器件型号:TM4C129XNCZAD

我的客户正在寻找 Tiva 来寻找一个新应用。

他们问了下面关于 LCD 的问题

‘我们假定,如果我们选择 TM4C129XNCZAD,那么“LCD 控制器”模块将省去硬件和固件所需的一些工作。 如果假设不正确、请进行更正。

请提供一些有关‘LCD Controller’(LCD 控制器)的简要信息吗? 微控制器是否支持任何特定 RGB 图形 LCD 的库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    如果使用的屏幕可以利用 LCD 控制器提供的支持、则硬件优势适用。 有关这些信息、他们应查看数据表的第26节、一开始就列出了可从我们的 LCD 控制器中受益的 LCD 类型。

    如果他们能够利用 TivaWare 随附的称为 grlib 的图形库、则固件方面的节省将会达到最大。 可以在以下位置找到一个很好的摘要文档: www.ti.com/.../spma039a.pdf

    关于对特定 LCD 的支持、我们在 TivaWare 中包含了一些驱动程序、其中包括可能符合其标准的 Kentac SSD2119。 请记住、TivaWare 包含支持、而不是集成到 MCU 中的组件、MCU 将能够支持硬件级支持的各种 LCD 的驱动程序。