This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294 EPI 外部 SDRAM

Guru**** 2605645 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744313/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294-epi-external-sdram

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经使用 Tiva TM4C1294NCPDT 设计了我的器件。 我有一个用于外部 SDRAM 连接的配置 EPI 接头(在设计电路板时、我指的是 TIDU893)。 这对我的器件并不重要、但是、我有兴趣探索这个选项、因为我以前从未做过。 我有以下问题:

-一段时间前、我发布了一个与 TIDU893  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/697390?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user:245509not 相关的 Altium 文件的问题。 我查看了 TI 网站上的 BOM、设计中使用的存储器 IC 是 IS42S163202D (我相信器件型号实际上是 IS42S16320D)。 这是64MB SDRAM (16x32M)。 数据表中提到了3种时钟速率:200MHz、166MHz 和143MHz。 根据 MCU 数据表、在第一种模式(EPI_MODE_SDRAM)下工作的 EPI 可以处理64MB、但最高可处理60MHz。 这是我第一次尝试将 EPI 用于任何用途。 以较低的频率运行 SDRAM 有哪些取舍?它能否正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz、您好!

    您提供的器件型号与我们的设计不一致。 我们使用的是256KB SDRAM、而不是512KB。

    除了器件型号之外、这对于 TM4C 来说并不是一个问题、因为它是一个有关 SDRAM 的问题、而 SDRAM 不是 TI 器件、因此对其在该级别的功能进行评论是不知道的。 我建议就该问题直接与 ISSI 联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的回答。 不过、我同意、如果您能向我提供我在设计电路板时应考虑的器件型号、我将不胜感激。

    我在 TI 参考设计器件型号 IS42S163202D 的原理图和 BOM 中看到、该器件为512MB (根据数据表和 Digi-Key)。 您能否澄清设计中使用的是哪个器件? 我计划将其用作参考。 我相信这就是 TI 发布这些手册的目的。

    此外、在发布的固件中指定了60MHz 频率、这就是我提出要求的原因。


    再次感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     设计原理图中给出的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz、您好!

    我联系了原始硬件设计人员、但他不再有确切的器件型号。 他确认这应该是一个512 MB 16位部件。

    TI 参考设计页面的大小似乎并不是很好地传达、因为它说256 MB 会导致我感到困惑。

    现在我已经知道了这一点、我认为我同意该部件实际上是您报告的 IS42S16320D。 我看不到任何其他符合要求的器件。

    关于60MHz、尽管它适用于我们的参考设计、但我们无法评论对 SDRAM 的影响、因为我们不做这一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Ralph。

    我现在对我的方法感到更舒适。 我将使用 IS42S16320D。


    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我这个周末拿到了 PCB、并将 SDRAM 插在我的 MCU 上。 它工作得非常好。

    谢谢、

    Lukasz