This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:需要具有相同规格的替代 IC

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749542/ccs-cc430f6137-need-alternate-ic-for-same-specification

器件型号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,

我将 cc430f6137 IC 用于射频通信、但我的传感器最大 输出电压为5V。 cc430f6137 IC 最大 模拟输入电压为3.3V。 我必须需要5V 和模拟精度输出 MCU。  

如果有用于868MHz 射频通信的任何替代 IC (MCU)、 请尽快发送。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如中所述  

    您可以在传感器和 MCU 之间使用电阻分压器、或者使用其他 MCU。

    请查看 我们的低于1GHz 产品  、并检查产品搜索是否其中一个器件满足应用要求。 不过、请记住、许多微控制器的电源电压大约为3V (或高达3.6V)、这也会限制其集成模数转换器的最大模拟输入电压。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于我没有收到您的回复、我假设您的问题已得到解答。 请验证给定的解决方案、以便其他人也可以从中受益。 请注意、如果我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Britta