This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F6137:有关微控制器中数字输入/输出引脚的查询。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749421/cc430f6137-query-about-digital-input-output-pins-in-micro-controller

器件型号:CC430F6137

尊敬的先生:

-在我们的应用中,我们使用传感器生成它的输出电压。

-我们在微控制器中使用64引脚作为数字 I/O、但我们的传感器会生成大约(3-4) V 的电压以实现输出精度。

在这种情况下,微控制器的最大输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询是否链接到以下主题:

    请参阅 器件数据表第5.35节12位 ADC、电源和输入测距仪条件、其中规定最大模拟输入电压为 AVcc、其本身限制为最大3.6V

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于我没有收到您的回复、我假设您的问题已得到解答。 请验证给定的解决方案、以便其他人也可以从中受益。 请注意、如果我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Britta