This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:CC430f6137 IC 模拟输入引脚(A0)-最大值 输入电压为3.3V、但我需要5V

Guru**** 2944600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749454/ccs-cc430f6137-cc430f6137-ic-analog-input-pin-a0---max-input-voltage-is-3-3v-but-i-need-5v

器件型号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,

我将 cc430f6137 IC 用于射频通信。 该 IC 非常适合我的应用。

我的怀疑是、此 IC 最大模拟输入电压为3.3V、但我需要5V (我的传感器输出最大为5V)。 如何解决此问题?

如果无法解决此问题、则意味着。此相同规格的任何替代 IC。 我的应用是霍尔传感器数据发送和接收(收发器)射频通信。   

请尽快发送。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如您所述、最大模拟输入电压为 AVcc (我猜您的电源为3.3V)、您需要遵守数据表规格以避免 MCU 出现任何问题。
    如果您的应用要求允许此选项、最简单的方法是使用电阻分压器将您的传感器输出缩放到允许的模拟输入。 否则、您当然可以查看不同的传感器或不同的 MCU (在必须使用5V 模拟输入的情况下、超出 MSP430产品系列)。
    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我没有收到您的回复、我假设您的问题已得到解答。 请验证给定的解决方案、以便其他人也可以从中受益。 请注意、如果我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Britta