This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:需要 ADC 结果精度

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/747989/ccs-cc430f6137-need-adc-result-accuracy

器件型号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

先生、我使用的是非常精确的霍尔传感器。 因此需要非常高的精度和恒定的输出。 我将 ADC 参考代码用于 cc430x613x_ADC12_01.c 我的怀疑是、

Vcc 基准和(1.5V 或2.5V)内部基准有何不同? 对不起、先生、我不知道什么是基准电压?

应用 cc430f6137 IC A0引脚(ADC 输入引脚)的最大电压是多少?  (3.3V < A0引脚是可能的、也可以不是)。

ADC 输出读数不是恒定的、读数在1到6 NO 之间变化。 (输出读数为3017、3024、3020、3021、3024、3018、3017等)、如何解决此问题?

(MCU 的输入电源电压恒定-3.3V 和传感器-5V。 )

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivanathi、

    不同的电压基准会影响 ADC 输入的满量程范围、因此也会影响您可以获得的精度。 您需要检查哪个基准电平仍然支持您所需的输入范围、但您可以通过降低基准电压来提高分辨率。

    2. 器件数据表显示了最大输入范围条件。 请查看 器件数据表的第5.35节。 模拟输入电压范围受限于最大 AVcc 值。 在您的案例中、我了解这是3.3V

    [引用 USER="Sivanathi]3.ADC 输出读数不是恒定的、读数在1到6 NO 之间变化。 (输出读数为3017、3024、3020、3021、3024、3018、3017等)、如何解决此问题?[/引述]

    3.您能更具体地回答这个问题吗?

    谢谢、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivanathi、

    由于我没有收到您的回复、我假设您的问题已得到解答。 请验证给定的解决方案、以便其他人也可以从中受益。 请注意、如果我没有听到您的反馈、我将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Britta