This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:GDI ECU 应用中的 TMS570

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745794/tms570ls3137-tms570-in-gdi-ecu-application

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的所有人:

TMS570系列 MCU 是否适用于采用单缸 ECU 设计应用的汽油直接喷射。

请给出建议

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    TMS570微控制器旨在满足要求符合 ISO26262和 IEC61508等功能安全标准的多种应用的要求。 这些器件还可在-40°C 至125°C 的环境温度范围内满足汽车质量要求 AEC-Q100 (1级)。 这使得它们适用于多种汽车应用。

    TMS570是微控制器的平台、因此我们可以提出的实际器件取决于您的应用要求。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunil:

    感谢您的回答。

    应用是汽油直接喷射(GDI) ECU 设计、具有一个喷油器和一个燃油泵以及其他必要的传感器、如 MAF/MAP 等

    期待收到您的来信。

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    TMS570肯定能够满足许多不同应用的应用要求。 我需要为您的应用提供系统方框图、以便提出更好的建议。

    此致、
    Sunil