This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:通过 EN50126、EN50128、EN50129标准认证

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/750506/tms570lc4357-certification-for-en50126-en50128-en50129-standards

您好!

我们正在开展 CBTC Metro 项目。

对于该项目、我们需要使用符合 EN50126、EN50128、EN50129标准(不是符合50126-8-9的其他标准)的 SIL4认证 ATO 和 ATP 计算机。

您是否曾在这一领域工作过、是否通过了这些标准的认证?

如果是、您能否向我们发送证书报告?

此致、

Melih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Melih、

    正如您所参考的原始帖子中所述,我们可以根据要求提供有关符合 EN5012x/IEC622xx 的特定信息,但我们没有任何符合这些标准的文档。

    此致、
    Sunil