This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:PWM 和 ICU 驱动器的 NHET 引脚配置限制

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748420/tms570ls3137-nhet-pin-configuration-limitation-for-pwm-and-icu-drivers

器件型号:TMS570LS3137

在 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00中、我们无法为 N2HET[16]及更高版本配置 PWM。 此外 、引脚 N2HET[0]-[15]不允许 ICU 配置。  

为何会有这样的限制?

我们如何满足客户要求?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prathibha、

    根据设计、我们为 PWM 支持 N2HET[0]至 N2HET[15]、为 ICU 支持 N2HET[16]至 N2HET[31]。 您只需要配置 PWM 和 ICU 驱动器、它们在内部负责处理用于实现所需配置(周期、占空比等)的机制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath、

    这在我们的项目方案中是不可接受的、因为硬件设计就是这样

    •  N2HET[0 - 15]之外还有 PWM 通道
    •  ICU 通道低于 N2HET[16 - 31]

    为什么在控制器本身允许任何 N2HET[0 - 31]用作 PWM \ ICU 时 MCAL 会有这种限制?

    我看到、除 Init 函数之外的驱动器实现仍然支持任何 N2HET[0 - 31]上的 PWM 和 ICU。

    在这种情况下、当无法更改 HW \ ECU 设计时、我们如何继续?

    此致

    Niveditha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Niveditha、

    PWM 和 ICU 用户指南中记录了有关 NHET 用法的软件限制。 为什么在设计硬件时没有考虑文档中的软件限制? 在 N2HET 上使用 PWM 时是否存在硬件要求/限制、这些要求/限制超出了[0-15]范围、ICU 低于[16-31]?