This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:复位期间 GIO 处于高电平状态

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749883/tms570lc4357-gio-in-high-state-during-reset

器件型号:TMS570LC4357

在复位期间、我的外部 GIO 处于高电平状态(我按下板载复位按钮)时、我会出现这种奇怪的行为。
P/S:
板载 LED 似乎工作正常(它在复位期间关闭)。

有人能向我解释一下吗?
复位期间、GIO 是否处于阻抗(输入)状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在复位期间、所有 I/O 被配置为输入并且应用默认拉电流状态。

    默认拉电阻状态在 Datashet 第4.2节"终端功能"中定义。

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位期间、所有 I/O 处于输入状态。
    因此、根据表、当复位发生时、GIO 应处于具有下拉状态的输入中。 对吧?

    我的问题是、在这种状态下、GIO 会提供一些电流还是根本不会提供电流?

    因为我将 GIO 连接到基本晶体管开关电路、晶体管打开。

    我已经尝试了以下方案:
    1) 1) 使用100kOhm 基极电阻器来限制流入晶体管的电流。
    2) 2) 使外部下拉电阻器接地。

    但当我按下复位按钮时、晶体管似乎打开、请记住、板载 LED 似乎按预期关闭。
    我是否遗漏了什么?

    此致、
    穆阿兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您观察的是哪种 GIO?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    受影响的 GIO 如下所示。
    1) 1) GIOA_4
    2) 2) GIOA_2
    3) 3) GIOB_1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我进行了一些测试、所有 GIO 在复位期间为低电平(按下复位按钮时)。 当 nPORRST 为低电平时(按下 RESET 按钮时)和 nPORRST 变为高电平后、GIO 被立即设置为输入。 然后、应用软件在 MCU 上进行处理。 测试前、断开所有外部电路。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还进行了一些测试、

    1) 1)当没有电路连接到引脚时、它会在复位期间关闭。

    2) 2)当引脚连接到 LED 和 电阻器时、行为符合预期、在复位期间关闭。

    3) 3)当引脚连接到晶体管时、 晶体管在复位期间打开。

    我怀疑在复位期间有一些从引脚到电路板的泄漏电流、或者我的电路完全错误。 奇怪的是、在其他微控制器中使用的电路似乎按预期工作、这在复位期间关闭。 只有在该板中、行为是意外的。

    没关系、无论如何感谢您的帮助。

    P/s:因为在复位时刷新 CPU 期间、我的电路在每次刷新新代码时都会打开。 因此、我刚刚添加了一些外部开关、以便在闪存期间暂时关闭电路板的任何电源。