This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:LAUNCHXL2-TMS57012

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/746296/launchxl2-tms57012-launchxl2-tms57012

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012

您好!

基于 ARM Cortex-R 的通用 TMS57xxx 器件系列安全 MCU 是什么使其适用于航空航天/航空电子应用?
与 RM46x/RM57x 系列相比、此器件系列更适合航空和航空电子应用的原因是什么?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    TMS570微控制器的设计能够满足 ISO 26262和 IEC 61508标准中定义的功能安全标准要求。 RM 微控制器的设计能够满足 IEC 61508中定义的功能安全要求。

    这些标准是最通用的功能安全标准、TI 提供的配套资料可帮助系统设计人员满足其他行业特定安全标准的特定功能安全要求、例如航空航天或航空电子应用的安全标准。

    TMS570和 RM 微控制器的主要区别在于、RM MCU 是工业级 MCU (不符合汽车 AEC Q100标准)、支持在-40°C 至105°C 的环境温度范围内运行(而 TMS570为-40°C 至125°C)。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunil、感谢您的回答。

    因此、基本上、如果我想将一个器件放置在具有预期小剂量电离辐射的环境中、例如在配备医疗成像设备、放射治疗设备的房间中、或者放置在靠近使用钴-60的被测设备的位置...
    -我应该使用哪种设备没有区别,或者我缺少什么东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。 Hercules MCU (TMS570x 或 RM4x)具有片上诊断机制、可检测在辐射暴露期间可能注入的故障。

    此致、
    Sunil