尊敬的先生:
我不确定 Timer0为什么不工作。 代码看起来没有在 main.c 的111行中运行
请参阅 随附的 pico 1、pico 2和 main.c。 我是否缺少一些设置? 请提供建议。 非常感谢。
BR、
CCφ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我不确定 Timer0为什么不工作。 代码看起来没有在 main.c 的111行中运行
请参阅 随附的 pico 1、pico 2和 main.c。 我是否缺少一些设置? 请提供建议。 非常感谢。
BR、
CCφ
我已经附加了一个.zip 格式的 CCS 项目。 使用"File"、"Import"、"CCS Projects"。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/timer0.zip
以下是显示 PJ0和 PJ1切换的逻辑分析仪的屏幕截图。
尊敬的 Bob:
-我可以与您核实一下吗? 是否可能因为我使用的是 OS X 而无法正常工作? ***我没有使用 Windows。
-我已经测试了您的文件。 也不奏效。
-我已附加我的文件。 您能帮您测试一下吗? 让我知道结果。 如果可以的话、我认为 Tiva 驱动程序库上可能有问题。
您能将 Tiva 库发送给我吗?
e2e.ti.com/.../INC_2D00_AP.zip
BR、
CCφ
在尝试重新编译之前、您是否尝试编程并运行我提供的"timer0.out"文件? 您是否能够对任何 TivaWare 示例进行编程和运行?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/timer0.out