This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:FlexRay 模块

Guru**** 2606515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/750413/tms570lc4357-flexray-module

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用的是 TMS570LC4357,我们要为应用程序重置 Flexray 模块吗?

能告诉我们,我们能不能做到这一点?

在参考手册中、传输单元可以被禁用、但是整个模块(FlexRay 和 FTU)似乎也可以处于复位状态(例如、请参阅图26-5、处于空闲状态)

但在寄存器中、我们找不到该配置。

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    没有用于复位 FlexRay 模块的寄存器。 将 B0001写入 CONFIG、SUCC1.CMD (3-0)时、可以将 POC 置于 DEFAULT_CONFIG 状态。 在 DEFAULT_CONFIG 状态下、可访问所有配置寄存器、且物理层的引脚处于非活动状态。