This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:使用 Segger JLink Mini Edu 进行编程/调试

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/750246/tms570ls0432-programming-debugging-with-segger-jlink-mini-edu

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

我正在尝试使用 Segger JLink Mini Edu 对 LS0432进行编程、但没有取得太大的成功。 我的调试探针使用10引脚 ARM 调试连接器(仅具有 TMS、TCK、TDO、TDI 和复位信号)、 虽然我正在阅读的所有文档都是关于 TI-JTAG 14引脚接头的、但我所安装的 MCU 所使用的电路板也不符合要求(这并不理想、但除了不便之外、似乎不会引起任何问题)。 我曾尝试简单地将10引脚 ARM 接头上的相应引脚连接到电路板上的接头、但没有成功、也没有任何明显的想法来说明从哪里开始。 我知道我的电路板可能存在设计缺陷、因此我手头上有一个 TMS57004 Launchpad 来测试任何建议。 我已经尝试将探针连接到 Launchpad、但运气不好、我知道探针和 Launchpad 都能正常工作、因此我猜我的接线有问题。

1) 我是否应该知道尝试将10引脚连接器(如下图所示、如果您从未见过)连接到 TMS57004上的14引脚接头?

2) 我已经读出我可能希望将 TCK 和 RTCK 引脚连接在一起;这是吗?

3) 我还怀疑我缺少一些下拉/上拉电阻器;如果需要任何上拉电阻器、我应该将它们放在哪里?

为了便于说明、这里是我正在使用的10引脚接头的引脚分配:
Image result for segger jlink edu mini pinout