This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:不同的 TMS 电路板是否工作?

Guru**** 2768915 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, TMDS570LS31HDK, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/750146/tms570ls0432-will-a-different-tms-board-work

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:EM1402EVMTMDS570LS31HDK

大家好、我一直在遵循有关主动电池平衡的本指南、本指南使用 em1402evm 平衡板以及 TMS 570LS0432板作为微控制器。 在遇到一些问题并查看了这里的一些论坛帖子后、我发现使用 TMS 570LS0432的论坛无法正常工作。 但是、其他器件已经使用了 TMS 570LS3137芯片、并且能够使其正常工作。 我找到了一个利用此芯片的在线电路板(TMDS570LS31HDK)、因此、如果我连接此电路板而不是指南提到的电路板、我是否能够获得结果? 查看代码时、代码停止运行、这可能是因为 evm1402板需要 SCI 通信、但 TMS 570LS0432板仅提供 LIN 通信。 请提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../TMDS570LS31HDK
    所述
    www.ti.com/.../tidubi0.pdf
    我正在关注的指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您愿意对代码进行调整、LS0432在串行通信方面应该可以正常工作。 我的理解是、LIN 只是通用 UART 功能的扩展、并不完全取代它们;我已经使用 TMS570LS0432与多个不同器件进行了 UART/串行通信、所以芯片肯定能够做到这一点。 这并不是对手头问题的确切回答、但我要提到的是、您拥有的芯片/电路板应该能够处理您正在尝试执行的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570LS0432可用于您的目的。 此外、您所参考的文档之一介绍了如何将 TMS570LS0432 Launchpad 连接到 em1402evm。

    此致、
    米罗