This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:音频流

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/750080/tm4c1294ncpdt-audio-streaming

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

首先、很抱歉这个问题:

我想开发一个应用程序、通过标准音频流协议从常规服务器接收音频(语音或音乐)流、我希望它在扬声器上播放。 有人能帮我吗?我该怎么做?

  • 我需要什么类型的块?
  • TM4C1294产品的功能是否足以完成此类任务?
  • 哪个接口适合驱动放大器(模拟或数字输入)或将其转换为模拟信号?

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Norbert、

    我建议查看以下应用手册、然后跟进有关应用功能的任何其他问题: www.ti.com/.../spma076.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的回答。 根据应用手册:

    1. 扬声器电路是否足以产生音频质量的声音? 例如在活动(仪式等)上通过音乐或语音向音频放大器馈送音频
    2. 我检查了 TI 产品系列、找到了具有 I2S 输入接口的 D 类放大器。 是否可以使用 TivaC 器件来驱动此类系统? (我没有直接看到 I2S 接口)
    3. 我想通过 IP 而不是 uSD 卡来传输我的音频内容。 您认为它们是否足够强大、能够接收和解码音频?

    此致、

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Norbert、

    1) 1)取决于您想要的质量。 它不会像智能手机那样发出清晰的声音、但播放音乐或语音应该是不错的。

    2) 2)我们实际上也有 I2S 的应用手册、我最初是在讨论将其链接起来、似乎我应该这样做: www.ti.com/.../spma042b.pdf 查看一下。

    3) 3) IP? 您是指以太网吗? 如果是、此 TI 设计可能有助于查看: www.ti.com/.../TIDM-TM4C129POEAUDIO