This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:在为 VCC 和 VCCIO 供电之前为 VCCAD 供电

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749823/rm48l952-supply-vccad-before-supplying-vcc-and-vccio

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

你(们)好

我想确保与已解决的问题相关。

TMS570LS3137:在为 VCC 和 VCCIO 供电之前为 VCCAD 供电

 


答案是在 Vcc 和 Vccio 之后他推荐 Vccad、但他没有回答"如果 Vccad 在 Vcc 和 Vccio 之前提供、是否会导致锁存等故障?" 问题。

我也想知道这个未回答的问题。

感谢您的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yuta、

    VCC/VCCIO 和 VCCAD 的斜坡之间没有特殊的时序依赖性。 我建议首先应用 VCC、然后应用 VCCIO 和 VCCAD。 但首先应用 VCCAD 不会导致任何问题、例如闩锁。

    ADC 测量的精度取决于干净的 ADC 电源。 您不想在不等待干净的 AD 引用 HI/LO 的情况下启动任何转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、王先生

    啊,这是我需要的答案!
    好的、我得到了完美的结果。

    谢谢你