This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:为什么我必须添加 VBUS 驱动器控制 LDO、我能否将系统的5V 电压直接连接到 USB 连接器?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749957/tm4c123gh6pm-why-do-i-have-to-add-a-vbus-driver-control-ldo-can-i-directly-tie-the-5v-of-my-system-directly-to-the-usb-connector

器件型号:TM4C123GH6PM

我想在 TM4C123GH6PM 上通过 USB 磁盘实现固件更新
根据前面的消息、为什么我必须添加 VBUS 驱动器控制 LDO、我是否可以将系统的5V 电压直接连接到 USB 连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    我不清楚您之前的消息是什么意思。 您能澄清一下吗? 如果没有这种背景、我认为我无法正确理解您的问题。