This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:FlexRay 驱动器

Guru**** 2606515 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/750041/tms570lc4357-flexray-driver

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我们希望在 Launchpad TMS570LC43x 上使用 Flexray 据我所知、HALCoGen 的项目(具有我们想要的外设)不包含 Flexray 寄存器(因为 HALCoGen 不支持 Flexray)。

有人能给我一个建议吗?我如何通过寄存器对它进行编程? 或者、如果 TI 有更新的示例、最好分享一下。

谢谢、

Jan Juranek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    您可能已经找到针对 LS31x MCU 的 FlexRay 示例的以下链接。 我们没有专门为 LC43x MCU 编写的 FlexRay 示例。 但是、您应该能够将示例移植到 LC43。 基本上、您需要的是 LS31x 的 LC43x 器件启动(设置时钟、高速缓存、引脚多路复用器等)。 LC43x 中的 FlexRay 与 LS31x 相同。 用于 LS31x 的驱动器可重复用于 LC43x。 TMS570LC4357 Launchpad 没有提供 FlexRay 协议控制器与 FlexRay 网络中物理总线之间接口的 FlexRay 收发器。

    当前版本的 HALCoGen 不支持 FlexRay 模块。

    processors.wiki.ti.com/.../TMS570LS31x_FlexRay_Sample_Code.zip