您好、论坛、
通过 数据表表(27.23)对照 定制 PCB (例如 尝试 缓解 不断增加 的直流纹波的 MOSC 120MHz @32*C)检查两个 PCB 的 MCU 3V3纹波>100mV (EVM)。 定制 PCB 由 内衬24V 直流供电<16mV PP 纹波、EVM 由 USB0供电(控制)。
请注意、当任一外设通电但未连接 时、MCU 电流消耗 EVM=102mA、 定制 PCB=75mA 相同的外设已配置 和通电。 可能会产生轻微的差异、例如 KCPD 与 NCPDT PCB 布局、分别 是 DGND/AGND 与夹在 布线层之间的 EVM 单个 GND 层。
两个 PCB 的故障均始于 插入以太网交换机或 USB0 OTG 端口的 EMAC0或 USB0 、以及 MUC 3V3 Draw;EVM >150mA、 自定义 PCB 92mA 、因此 MCU 在 每个 PCB 上跳转>17mA。
定制 PCB We 是 EMAC0 (C18/C22)的三倍 、当前@1uf 至4.7uf。 无法 减少任一 PCB 上的脉冲 XFMR 初级上的以太网3V3纹波或奇数电流消耗。 增加 MCU 电流的奇数部分仅用于将 隔离式 EMAC0电缆插入脉冲 XFMR 插孔。 USB 端口 只是插入 到计算机 USB 上、几乎不会产生 任何额外 的直流纹波。 直到 启动 USB0端点客户端、 在 EMAC0和 USB0的3V3中已经出现>100mV 交流纹波的开关尖峰大于200mV 的纹波。 完美的风暴诞生了, 甚至乔治·克隆尼也无法拯救沉降 的安德烈·盖尔。
5V 降压稳压 器定制 PCB 可根据 3V3 LDO 稳压器>102mV 纹波的电流需求进行调节。 添加了铁氧体磁珠 或更大的旁路电容器 LDO (TPS73533)无法降低 两个外设的>DC 纹波。
对于 EMAC0电流 为何仅增加插入电缆、闭环、是否发现了任何补救措施或答案? 同样、为何 只启动 USB0大容量器件端点客户端 会在 任一 PCB 的3V3 LDO 上产生大于90mV 的开关尖峰? USB0 OTG 端口 开关尖峰(>90mV) 似乎是与数据总线相关的噪声、但 这是任一 PCB 上不可接受的纹波电平。