This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:了解 ADC 序列发生器和通道的优先级和采样率

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749624/tm4c1290nczad-understanding-the-priority-and-sample-rate-of-the-adc-sequencers-and-channels

器件型号:TM4C1290NCZAD

团队、

请帮我了解采样率与定序之间的关系。

示例1)如果我使用的是 SS1、并且序列中有四个不同的通道、那么对于1ms/s 的 ADC 采样率、每个通道的独立通道采样率是多少

示例2)如果我将 SS1和 SS2与8个单独通道一起使用、那么对于1ms/s 的 ADC 采样率、每个通道的单个通道采样率是多少

是否有高于 SS0 - SS3的优先级?

SS0 - SS3的服务顺序是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行单次转换至少需要500ns。  当一个序列被触发时、它按顺序转换该序列中的通道。 因此、您不能在一个序列中有4个通道、并且每1uS 触发一次该序列。 在序列再次触发之前、所有四个转换都没有足够的时间。 将忽略每秒触发一次。 总之、采样率基于触发速率、但触发之间必须有足够的时间才能完成所有配置的采样。

    优先级可按 数据表中所述进行配置