请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 主题中讨论的其他器件:TM4C123、 EK-TM4C123GXL
工具/软件:TI-RTOS
大家好、我是 Sky Kim。
我正在使用 TM4C123、并且希望通过 PC 监控实时 ADC 信号、而不会丢失任何数据。
在我的环境中、
1) I 以1MHz 的采样率从两个通道(ADC0和 ADC1)采集12位 ADC 数据信号
2) 2)我想通过 USB 大容量端口或串行端口(UART)实时传输采集的数据。
是否有适合这种情况的示例?
请回答我的问题。
提前感谢。
天空