This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:外部时钟监视器(ECLK1)

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749283/tms570lc4357-external-clock-monitor-eclk1

器件型号:TMS570LC4357

你好

我们有关于 ECLK 功能的问题。

是否可以停用外部时钟监视器(ECLK1)功能?

-通过 GIO 模式(SYSPC1寄存器的 ECPCLKFUN 位为0x0)?

-或通过时钟测试模式(CLKTEST 寄存器的 CLK_TEST_EN 位为0xA (默认值))?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    将 CLK_TEST_EN 位设置为5h 以外的数字可禁用时钟测试模式。 即使 ECLK1引脚设置为正常工作(ECPCLKFUN 位为1)、您也不会在其上看到任何时钟。
    如果将 CLK_TEST_EN 位设置为5h 并且 ECLK1引脚可正常工作(ECPCLKFUN 位为1)、则会在其上看到时钟。
    如果将 CLK_TEST_EN 位设置为5h 并且 ECLK1引脚设置为 GIO (ECPCLKFUN 位为0)、则在 ECLK1引脚上不会看到任何时钟。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    并将 CLK_TEST_EN 位设置为5h 以外的数字、还会禁用 ECLK 引脚的 GIO 功能?

    此致、
    Christopher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该位仅启用/禁用进入 ECLK 引脚的时钟。 为了设置 GIO/功能模式、使用了位 ECPCLKFUN。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    此致、

    Christopher