主题中讨论的其他器件: TMS570LC4357、 HALCOGEN
您好!
我们将 TMS570LS3137控制器 MIBSPI 接口用作启用单次触发的从模式。 我希望"spnu563a"适用于我们使用的控制器。 参阅第28.2.6.7节、附注如下
注:如果禁用了所选的传输组、并且没有更新 SPIDAT1寄存器、则要传输的数据将毫无意义。 即使接收到的数据也不会复制到多缓冲器 RAM 中。 但是、在后续接收数据覆盖之前、它将在 SPIBUF 寄存器中可用。
我有以下两个问题:
一旦我们用所需的数据和使能传输组填充 MIBSPI RAM (发送缓冲器)、我们就会看到传输组使能字段始终设置为1。 这是预期行为吗?
2、一旦我们向 MIBSPI RAM (发送缓冲器)填充所需的数据和启用的传输组、在传输完成之前、我们可以立即将另一个数据复制到 MIBSPI RAM (发送缓冲器)。 如果是、将传输哪些数据。 请帮助我详细了解本案例中的行为。
谢谢、
Kalyan