This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:IAR Workbench 以及 I-Jet 调试器探针问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749329/tm4c1294ncpdt-iar-workbench-along-with-i-jet-debugger-probe-problem

器件型号:TM4C1294NCPDT

我使用 IAR 工具链为 TM4C1294系列开发代码。 几年前、我最初使用 IAR 7.30版开发了一个程序。 一段时间没有处理这个项目后、在我的老板要求我为我们的客户做一些软件更改之后、我最近将 IAR 升级到了8.32版。

在清除了新编译器版本的一些问题(如重新编译库)后、编译的一切都很好。 但是、当下载到我的测试板中时(通过 IAR Degger Probe)、我现在在调试日志窗口中收到此错误:

下载的程序似乎与目标系统的预期存储器布局不匹配:
某些 SFR 放置在已知存储器区域之外、或者放置在指定为只读或 RAM 的存储器区域中:
存储器指定如下:
0x00000000 - 0x000FFFFF ROM/Flash
0x01000000 - 0x1FFFFFFF ROM/Flash
0x20000000 - 0x2003FFFF RAM
0x22000000 - 0x227FFFFF RAM
0x40000000 - 0x400F 未缓存/SFR
0x42000000 - 0x43FFFFFF 未缓存/SFR
0x440F 0x40030FFF



- 0x400EFFE0000xFFR 范围0x400000EFFR 0x400000EFFR 0x400000EFFEFFR 0x400000F / SF000EFFR 范围0x4000X4000X4000X400000EFFR 0x000EFFR 0x000F / SF000EFFR 范围0x400000EFFR 

在使用 IAR I-jet 工具将 IAR 更新到8.32版时、还有人遇到过此问题吗?


谢谢、
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您联系 IAR:
    www.iar.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    是的、我已经就此问题向 IAR 发送了一封电子邮件。 到目前为止,我没有收到任何答复。 由于他们为我所在的地点提供的电子邮件支持在美国、我知道他们可能会在下周离开办公室、直到感恩节假期。

    与此同时、我想问这个论坛上的任何人是否遇到过同样的问题。

    谢谢、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 不幸的是、我没有 IAR 方面的经验。 也许其中一位社区成员会看到这一点、并能够为您提供帮助。