This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:将输出目录更改为自定义路径

Guru**** 2604715 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749050/ccs-tm4c1294kcpdt-changing-the-output-directory-to-custom-path

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在  使用 TI-RTOS V2.16在 TM4C1294NCPDT 上开发嵌入式应用。 编译器 CCS v6.2。

我想将编译输出目录从默认"${BuildDirectory}/调试"更改为 我的自定义编译输出路径。 您能帮我更改一下吗?

此致、

高级  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prem、

    您可以在此处进行更改:

    您可以在名称前面放置路径或相对路径。

    另一个选项是添加一个编译后处理步骤、将文件复制到所需的位置、这是很常见的。

    此致、

    John