This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:TM4C1294XL 多个 UART

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749124/ccs-ek-tm4c1294xl-tm4c1294xl-multiple-uarts

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在开发一个应用、其中必须使用 TM4C1294XL Launchpad 的两个 UART 端口。我在 CCS 中找不到任何使用两个 UART 端口的示例。如何同时启用 UART0和 UART3。我需要使用 UART0控制台和 UART3与进行通信 传感器。

谢谢

Ashlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个 UART 是完全独立的。 只需重复上述步骤、但将 UART0_BASE 替换为 UART3_base。