This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:在不带 USB 的 TMS570LS0432中进行编程

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748662/ccs-tms570ls0432-programming-in-tms570ls0432-without-usb

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我需要 在不使用 USB 的情况下对微控制器(TMS570LS0432)进行编程?

在互联网上、我找到了使用 JTAG、调试线、ISP 和 SPI 对 AVR 进行编程的各种方法?

我也可以将这些方法用于 TMS 系列微控制器吗? 如果是、请告诉我。

此致、

单位