This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:Uniflash 未检测到我的 tm4c123gh下午6点

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748212/tm4c123gh6pm-uniflash-is-not-detecting-my-tm4c123gh6pm

器件型号: TM4C123GH6PM

我已经尝试了一周、但 Uniflash 4.50没有检测到我的设备。我正在使用 Windows 10。在另一台使用 Windows 10的计算机上完成的相同闪存 已完成、但在我的计算机中它无法正常工作。 有一天它会自动开始工作、但现在它正在创建 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法重现您的问题。 我还在使用 Windows 10、UniFlash 4.5.0和 EK-TM4C123GXL Launchpad。 您是否能够手动连接? 您是否能够使用 Code Composer Studio 连接和编程器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道问题是什么。 在星期五的多次尝试失败后、程序自动开始运行、没有任何问题、但今天同样的问题自动发生。现在这个问题本身已经解决了、我不知道为什么它真的令人困惑。真正的问题是 Uniflash 甚至无法检测到 我的连接是"Stellaris in Circuit Debug interface"。
    当错误持续存在并且我手动尝试选择电路板并刷写程序时、此弹出窗口显示"DS property Undefine"。

    当我遇到"在线 调试"接口问题时、会弹出这个东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用 Keil 轻松连接和编程器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真的不知道您的环境中发生了什么;我在 Windows 10 1709和1809中测试了此板、但没有问题-我还使用了 USB2.0和3.0端口。

    错误消息有点麻烦;看起来 Uniflash 无法正确安装、或者系统中的其他内容阻止或混淆了 Uniflash。 您能想到您的防病毒或防火墙配置是否会影响这一点吗? 遗憾的是、工具和版本的广泛组合使得无法在所有情况下测试 Uniflash。

    在使用 Uniflash 的第一次连接时、下面的屏幕截图要求提供 Node.js 的权限。 您是否为此授予了权限?



    另一方面、您在同一台主机中成功使用 Keil 这一事实给我的印象是、这两种情况中的任何一种可能会发生:
    可能是现有的 Windows 设备驱动程序已经过时(可能很大)。 控制面板上的 Stellaris ICDI DFU 器件版本是什么? 2015年12月31日起、我的矿场为2.0.7922.0。
    - Uniflash 临时文件正在妨碍正确的连接。 您可以尝试擦除下面的临时目录:
    C:\Users\user\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\TICloudAgent

    是否可以使用 LMFlash 实用程序对器件进行编程? 这可能表明问题仅限于 Uniflash。

    除此之外、我不确定您的系统中还会发生什么情况。 没有多少 Windows 应用程序会妨碍良好的 JTAG 连接(除了上述 AV/FW)。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知、我授予了 Uniflash 所需的所有权限、当问题持续存在时、我还能够通过 LM 闪存编程器上传代码。我正在使用 TI 网站上的最新版本的 ICDI 驱动程序。
    现在问题已经得到了解决。我不知道如何解决。我已经从我的笔记本电脑中删除了许多程序并禁用了防火墙。现在这个问题不再出现。