This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1294KCPDT:根目录中缺少 setupenv 文件

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748421/compiler-tm4c1294kcpdt-setupenv-file-is-missing-in-root-directory

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我尝试在我的自定义路径中安装 SDK、因此我尝试更改环境变量。 我按照以下链接执行该过程。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Install_In_Custom_Path

根据此链接、我无法更改 setupenv.bat 文件。 你们能帮我解决吗?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prm、

    该链接指的是处理器 SDK、而不是 TI-RTOS SDK。 "在我的自定义路径中安装 SDK、以便我尝试更改环境变量"是什么意思? 您是否正在尝试在 c:\ti 之外的某个位置安装 TI-RTOS?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我正在尝试安装 C:\ti 以外的 TI-RTOS。 如何将外部路径链接到 CCS 并使我的工程可兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prm、

    有关更多详细信息、请参阅此主题: e2e.ti.com/.../2765767

    Todd