Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114
大家好、
我的客户将 两个 ADC 通道 IB_C350和 UDC 配置为 ADC1组1样本、他们发现、即使 IB_C350上的电压保持不变、UDC 上的电压变化也会影响 IB_C350的 AD 值。
0x00000001U | //Group1 位0// IB_C350
0x00000002U | //Group1 位1// UDC,最后一个通道
例如、 如果 UDC 为0V、当输入电压为1.397V 时、IB_C350 AD 值为1724。
但是、如果 UDC 为3.3V、当输入电压保持1.397V 时、IB_C350 AD 值为1742。
但是、如果客户按如下方式更改配置、则添加一个始终稳定的 ADC 样本、如3.3V。 那么、UDC 上的电压变化不会影响 IB_C350的 ADC 样本。
0x00000001U | //Group1 位0// IB_C350
0x00000002U | //Group1 位1// UDC
0x00000003U | // 3.3基准稳定电压,最后一个通道
这意味着最后一个采样通道上的电压变化将影响第一个采样通道 AD 结果值。
您能否帮助进行分析并确定出现此问题的原因? 非常感谢。