This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:在函数 SPI_DlcError()中观察到陷阱问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748427/tms570ls3137-trap-issue-observed-in-function-spi_dlcerror

器件型号:TMS570LS3137

在 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00中的第859行的 SPI_DLC.c 模块(函数 SPI_DlcError())中有一个潜在的超出范围的阵列访问,它会生成一个数据访问陷阱:

它似乎是180hex 的 Error_u32值(384dec、请参阅 SPI_Debug_1.png)导致*。SPI_RxBank 超出范围的数据访问、这会生成数据访问陷阱(请参阅 SPI_Debug_2.png)。

最后、操作系统通过 OS_TrapHookRetn 报告陷阱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratibha、

    我们承认这个问题。 我们将接受此请求并输入我们的内部跟踪工具。