This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流电流测量

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP430F6736A, MSP430I2041, MSP430I2021, MSP430F6459-HIREL, TIDM-3OUTSMTSTRP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/746366/ac-current-measurement

主题中讨论的其他器件:MSP430F6779AMSP430F6736AMSP430I2041MSP430I2021MSP430F6459-HIRELTIDM-3OUTSMTSTRP

大家好、

哪些 MCU 能够测量交流电流? 我基本上需要同时测量通过23个插座的电流。 然后、我希望这些信息以无线方式发送到另一个 MCU。 这是可行的吗?

如果没有、FPGA 是否会更好?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qasim、

    我强烈建议在此应用中使用 MSP430i2041 (4个 ADC 通道)、MSP430F6736A (3个 ADC 通道)、MSP430F6779A (7个 ADC 通道)。 请查看 适用于 这些器件的电能测量设计中心(EMDC) GUI 和软件库。 它们具有集成的24位 Σ-Δ ADC、具有差动输入和集成的可编程增益放大器。 您可以轻松地将 EMDC 与另一个无线 MCU (如 CC2652)配合使用以无线方式发送测量值。 EMDC 支持多个交流电流传感器、包括分流器、电流互感器和 Rogowski 线圈。

    您可以在以下博文中阅读有关 EMDC 的更多信息。

    使用适用于 MSP430TmMCU 的全新电能测量设计中心和软件库加快您的计量设计

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 James。 我假设这些 MCU 也可以切换23个继电器、对吧? 根据从每个插座测得的电流、我想控制继电器。 有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Qasim Ahtesham"]我假设这些 MCU 也可以切换23个继电器,对吗?

    当然、可以使用主机 MCU 来控制继电器。

    [引用 user="Qasim Ahtesham"]根据从每个插座测得的电流、我想控制继电器。 是否有任何建议?[/引述]

    假设您需要23个电流传感器、则需要多个器件来实现这一目标。 假设您使用了23个 MSP430i2021器件。 它们可以将测量的电流发送到主机 MCU、主机 MCU 可以相应地打开或关闭继电器。 可能还有其他配置可以执行相同的操作。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    请再来一个问题。 我查看的是具有12个 ADC 通道的控制器(MSP430F6459-HIREL)。

    这意味着什么? 它可以并行测量12个模拟值(具有12个 ADC)? 或者、它只有一个 ADC、但有12个通道进行多路复用? 那么、它一次只测量一个模拟值吗? 如果是、那么测量每个值之间的时间差是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、普通 MCU 和主机 MCU 之间有何区别?

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Qasim Ahtesham"]

    请再来一个问题。 我查看的是具有12个 ADC 通道的控制器(MSP430F6459-HIREL)。

    这意味着什么? 它可以并行测量12个模拟值(具有12个 ADC)? 或者、它只有一个 ADC、但有12个通道进行多路复用? 那么、它一次只测量一个模拟值吗? 如果是、那么测量每个值之间的时间差是多少?

    [/报价]

    是的、ADC 输入是多路复用的、并在采样频率下按顺序进行采样。  您可以在《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》的第28章中找到有关 ADC12模块的更有价值的信息。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Qasim Ahtesham"]最后,正常 MCU 和主机 MCU 之间有何区别?[/quot]

    如果您需要测量23个传感器、您将超过12个通道(假设您使用 的是 MSP430F6459-HIREL)或7个通道(假设您使用的是 MSP430F6779A)。 因此、您将需要多个器件。 现在、假设您使用了6个 MSP430i2041器件(6 x 4个通道)。 您需要使用另一个"主机 MCU"来配置、协调和捕获用作模拟前端(AFE)的器件发送的数据。

    您计划使用哪种类型的电流传感器?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="James Evans"]

    如果您需要测量23个传感器、您将超过12个通道(假设您使用 的是 MSP430F6459-HIREL)或7个通道(假设您使用 的是 MSP430F6779A)。 因此、您将需要多个器件。 现在、假设您使用了6 个 MSP430i2041器件(6 x 4个通道)。 您需要使用另一个"主机 MCU"来配置、协调和捕获用作模拟前端(AFE)的器件发送的数据。

    您计划使用哪种类型的电流传感器?

    [/报价]

    我很高兴能够使用任何能够可靠地与 TI 的任何 MCU 配合使用的电流传感器。  

    那么、根据我的理解、任何主机 CPU 都可以从23个传感器(实际上来自6个甚至23个 MCU 单元)收集数据、 对其进行处理、并切换23个继电器?

    感谢 James 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Qasim Ahtesham">我很高兴能使用任何可靠的电流传感器与 TI 的任何 MCU 配合使用。  [/报价]

    常见的电流传感器是分流器(电阻式)和电流互感器。 Rogowski 线圈通常是 CT 的较便宜替代品、但并不常见。 对于较低的电流、分流器更便宜、更好。 CT 和 Rogowski 线圈更适合高电流应用。

    [引用 user="Qasim Ahtesham"]根据我的理解,任何主机 CPU 都可以从23个传感器(实际上来自6个甚至23个 MCU 单元)收集数据, 对其进行处理,并切换23个继电器?

    假设主机 MCU 具有足够的带宽和 I/O、这绝对是可能的。 查看  使用 MSP430i2041器件的三路输出智能电源板设计(TIDM-3OUTSMTSTRP)。 您还可以 将 EMDC 与这些器件配合使用。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James。 TI 是否制造任何 CTS? 或您制造/推荐的任何电流传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您能否给我介绍一下哪些 MCU 能够通过 Modbus 进行通信? 我需要将来自 Victron 器件的数据读取到 MCU 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如何对这些 MCU 进行编程? 我是否需要购买一些套件来刻录代码?

    谢谢堆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Qasim Ahtesham">谢谢 James。 TI 是否制造任何 CTS? 或您制造/推荐的任何电流传感器?[/quot]

    TI 不生产 CTS、很遗憾、我没有任何具体建议。 我建议在线搜索。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Qasim Ahtesham">另外,您能告诉我哪些 MCU 能够通过 Modbus 进行通信吗? 我需要将来自 Victron 器件的数据读取到 MCU 中。[/quot]

    我建议您在线和我们的论坛中搜索此内容。 这里是我找到的两个线程。

    将 MODBUS 原型安装在 msp430f249中

    在 MSP430F5438上执行 MODBUS 通信

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Qasim Ahtesham">此外,如何对这些 MCU 进行编程? 我是否需要购买一些套件来刻录代码?

    同样、我建议在我们的论坛中搜索如何对 MSP430进行编程。 我相信、有无数个主题涉及此主题。 如果他们没有回答您的问题、请开始新的主题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 James。