This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:在 SPI 通道中发布到工作分配

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748434/tms570ls3137-issue-in-spi-channels-to-job-assignment

器件型号:TMS570LS3137

在 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00中,“要作业的通道”分配始终以固定顺序生成,而不管 DaVinci 配置器项目中的配置顺序如何。 目前、这仅影响与闪存 IC 的 SPI 通信、因为这是唯一将多个 SpiChannels 分配给一个 SpiJob 的外部器件。

生成的代码应遵循配置的顺序。
作业中通道的所需顺序:
静态常量(SPI_ChannelType、SPI_PBCFG) SpiChannelsToJob14_Assignment_at[]=


/*作业中的信道数*/
2U、
/*作业中的信道*/
SPI_SpiChannel_FLS_Data、
SPI_SpiChannel_FLS_Header
};
生成的订单:
静态常量(SPI_ChannelType、SPI_PBCFG) SpiChannelsToJob14_Assignment_at[]=


/*作业中的信道数*/
2U、
/*作业中的信道*/
SPI_SpiChannel_FLS_Header、
SPI_SpiChannel_FLS_Data
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prathibha、

    此问题与 e2e.ti.com/.../739723相同。 您能否提供我们在其他主题中请求的信息? 我要关闭此主题。 我们将研究其他线程以确保连续性。