This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:主板出现故障、处理器明显出现故障

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744358/dk-tm4c129x-boards-fail-with-apparent-processor-failures

器件型号:DK-TM4C129X

您好、我们的团队很乐意帮助您解决以下问题。

我一直在使用 TM4C129x 开发板、我们对此非常满意。 但是、我们现在有两块电路板出现故障、处理器明显出现故障。

 

症状是3.3V LED 关闭。进一步调查表明 LDO 稳压器进入电流限制模式、处理器的电流消耗超过200mA (使用 J14接入的电流感应电阻进行测量)。

 

当第一块电路板发生故障时、我们刚刚假设我们在某个时候使用 ESD 对其进行了贴合。 但是、我后来安装了一个静电耗散的工作表面、并佩戴 ESD 腕带、因此我非常怀疑这是第二块电路板的问题。

 

我使用 I2C、GPIO 和 ADC 通过 Booster Pack 1接头连接了外部电子器件。 I2C 和 GPIO 信号通过适当的电平转换器进行缓冲。 ADC 输入通过10K 电阻器连接到最大范围为0V - 3.6V 的输出。 第二个评估板的外部电子元件与第一个评估板的不同。

 

我无法确定在这两种情况下可能导致故障的任何具体措施。 当我主动使用电路板时、没有发生任何故障、尽管在这两种情况下、电路板都已通电并运行。

 

谷歌搜索会显示几篇看起来与问题相同的文章(e2e.ti.com/.../566893和 e2e.ti.com/.../1558665)、但在任一线程中均未找到解决方案。

 

对我的后续步骤有什么建议? 我们需要了解此问题、以确保我们不会将主要问题引入我们正在开发的硬件中、并在我们开发系统时避免延迟和成本!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、

    鉴于所提供的内容、这是一项很难提供大量价值的请求。 这种故障在我们的器件上并不常见、因此一般的调试方法实际上就是我们在这里可以提供的所有方法。

    从描述中可以看出、如果 MCU 在隔离时消耗的电流过大、那么问题就在于 MCU 本身已损坏。 如果排除了 ESD、则连接的器件会出现某种过压或过流问题。

    不过、对于这些附加器件的用途没有任何详细说明、因此我真的不知道从建议问题的可能原因开始应从何处着手。 听起来好像采取了很多预防措施、但我不知道在这方面提供理论。

    他们还提到了所连接的器件在两种故障之间存在差异、是否有任何类似的器件或至少有类似的用例?

    我唯一能做的其他评论是、他们应该研究是否可能导致出现勘误表 GPIO#09问题: www.ti.com/.../spmz850g.pdf

    此外、在客户发布某些调试创意的反馈未返回后、参考线程变冷。 例如、在一个线程中、Amit 建议移除添加的各种3.3V 器件、以尝试隔离导致故障的原因、但客户没有回复... 当客户安静时、我们什么也做不到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于脱机交换而关闭线程。